This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:超出电流限制时的 CC/CV 模式纹波

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026584/lm25085-cc-cv-mode-ripple-when-exceeding-current-limit

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LM321

大家好、我将根据 AN-2157使用 LM25085制作 CC/CV 板、规格如下:

1) 1)输入电压:22.8V ~ 25.2V

2) 2)电压模式输出电压:20V

3) 3)电流模式电流限制:3A

基本电路遵循下面所附的以下 Webench。

电路板在电流低于限值时运行良好。 但是、如果负载电流超过一定的限制(在设定的电流限制附近)、输出电压会产生一些振荡行为。

我通过调整负载电阻对电子负载进行了测试。 下图给出了该行为

1) v_below limit =>电压输出提供正常行为

2) v_Just above current limit =>负载电阻降低以将负载电流增加到刚好高于限制=>电压输出开始振荡。

3) v_load 阻抗进一步降低=>负载电阻进一步降低=>电压输出振荡增加(即使平均电压降低、平均电流仍低于限制)

请给我一些建议或意见以解决此问题(调节电压)。

(CC/CV 电路使用 应用手册中给出的相同组件值、但放大器乘法器除外)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您参考应用手册 SNVA486、了解如何使用 LM25085进行 CC/CV 电路设计: www.ti.com/lit/snva846 

    电路的增益围绕 LM321进行设置。 您可能需要仿真您的电路以检查 CC 模式稳定性。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim 的评论。

    我将检查 该点并分享仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、也谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM、仿真结果会提供您所评论的不稳定行为。

    我通过将放大器的电阻器和电容值更改为 ISEN 引脚测试了几种情况、但无法获得稳定的结果。

    您能给我一些关于稳定电路的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是 CC/CV 电源原理图。

    更改了一个器件、即 Q2 (从 SiRA99DP =>  Si4497DY 更改为 Q2)。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、R38也更改为40k Ω。