This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901-SP:不带光耦合器的 CC/CV

Guru**** 2384840 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843-SP, UC1901-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025642/uc1901-sp-cc-cv-without-opto-coupler

器件型号:UC1901-SP
主题中讨论的其他器件:UC1843-SP

您好!

我正在使用   UC1843-SP  PWM 控制器设计适用于航天应用的直流/直流反激式转换器。 在我的应用中禁止使用光耦合器、因此反馈控制是通过 UC1901-SP (磁反馈)完成的。 我的转换器必须在 CC/CV 模式下工作(恒定500mA 负载电流)。 借助磁反馈、我的转换器在 CV 工作模式下工作正常。 现在我的问题是  

a)我是否可以 在不使用光耦合器的情况下实现 CC/CV 输出?

b)如果是、我可以将   UC1901-SP 与外部 CC 电路一起使用以实现 CC/CV 输出吗?

C)如果不是 UC1901-SP、您可以建议使用任何 IC 来实现无光耦合器的 CC/CV 输出

谢谢、此致、

Karthik Venkateshiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您可以使用 UC1901-SP 在不使用光耦合器的情况下进行反馈。

    这里有一个示例:  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-070002

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供应用手册。 我已经参考过这个文档、它只是一个 CV (恒定电压)输出、但是对于我的应用、我需要两个 CC/CV (恒定电流/恒定电压)。 我需要澄清是可以使用 UC1901-SP 实现 CC/CV 输出、还是只能用于 CV 输出(在反馈控制中)。

    谢谢、

    Karthik Venkateshiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    UC1901-SP 用于使 ERROR 信号通过隔离栅。

    虽然我没有针对 CC 反馈的特定应用手册、但应该可以通过它实现 CC/CV。

    下面的应用手册展示了如何在没有隔离式反馈环路的情况下执行 CC。

    https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf?ts=1628604306229&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    将电路添加到 UC1901-SP 的输入中而不是添加到控制器中是需要进行的一个主要更改。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供应用手册。 隔离式反馈是必不可少的。 我必须澄清两点、

    1) 1)我是否应该使用两个单独的环路进行电压控制和电流控制? 表示两个 UC1901-SP IC?

    2) 2)引脚11 (INV)上 UC1901-SP 能够承受的最大电压是多少?

    谢谢、此致、

    Karthik Venkateshiah、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    用于为 CV/CC 创建反馈的电路将在次级侧实现、然后使用 UC1901-SP 将该电压拉高。

    可能只需要1个 UC1901-SP

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    明白了。 UCA1901-SP  在引脚11 (INV)上能够承受的最大电压是多少? 数据表中不清楚。

    谢谢、

    Karthik Venkateshiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    INV 是误差放大器输入、因此最大电压为35V

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的输入。我很高兴地说、我的转换器正与 UC1901-SP 一起在 CC/CV 模式下工作。

    谢谢、此致、

    Karthik Venkateshiah。