This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:关于 TPS54627的工作温度范围

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025975/tps54627-about-the-operation-temperature-range-of-tps54627

器件型号:TPS54627

大家好、

我想知道 TPS54627的工作温度范围。

我在数据表上看到了有关这些规格的一些不同信息、请帮助我检查、没错。  40~85°C 或  -40~125°C?

以下是 TI.com 上有关 TPS54627  -40~125°C 的信息

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy,

    工作温度应为-40°C 至85°C。 在6.3建议表中、TA 也是-40C 至85C。 此外、在6.5电气特性中、FB 电压交叉温度也为-40°C 至85°C。 因此 、工作温度应为-40C 至85C。

    至于封装页面、工作温度-40°C 至125°C 的 I Guess 仅适用于封装。 我将与团队成员再次核实、并尽快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的回复。

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我还在等。 将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    封装信息已更改为-40C 至85C。 您可以在 TI.com 上查看。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。