This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:四相单输出 LM5143-Q1卡在5V 输出下。 为什么??

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026608/lm5143-q1-4-phase-single-output-lm5143-q1-stuck-with-a-5v-output-why

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143CSD18563Q5A

e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1.pdf

是否有人可以检查我的原理图是否正确?  我有48V 输入、并且需要24V 或36V 输出。 (可通过 Q6进行选择)
但出于某种原因、输出始终为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    可能是 FB 在启动时测量为低电平。 请确保 FB 处的戴维南电阻大于5k。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1_5F00_rev2.pdf

    Tim、

     谢谢、我更新了原理图、使青蒿素电阻大于5K (如所附原理图左上角所示)
    但是、现在我没有电压输出、主控制器的 PG1不断报告相位误差。
    其他3个阶段不报告错误? 有什么想法呢?

    谢谢、

       Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    使用 LM5143-Q1快速入门计算器检查您的设计。 例如、33m Ω 分流器可提供75mV/33m Ω= 2.3A 的电流限制、符合 phase...not 7.5A 的预期。

    此外、检查软启动时间、因为为4 x 33uF 至24V 充电所需的电流可能很大、并且可能会涉及电流限制。 此外、第二个 IC 上的 RT 电阻器应与第一个电阻器匹配、即800kHz 下为27k。

    其他意见:

    1. 一些陶瓷输出电容、例如10uF/50V、也可用于在此开关频率下滤除电感纹波电流、因为输出电解电容器具有寄生效应、在该频率下可能不完全有效。
    2. 请注意、两个相位可能足以实现具有30A 电流限制的24V 输出、尤其是在较低开关频率(例如400kHz)和5 x 6mm MOSFET (CSD18563Q5A)是可行的情况下。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../revX2.pdf

    感谢 Tim、

    我将电路连接到电子直流负载、设置为15瓦、因此不会受到电流限制的影响。

    我使两个 Rt 电阻= 27K

    我将软启动电容器从0.1uF 更改为2.2uF、以便有更多时间开启。
    软启动电压斜升至大约125mV、然后关闭???? 我想它应该升至0.6伏吗? (请参阅随附的锯齿图像)

    另一张图片是我的输出电压? 它跳至大约2.5伏、然后开始衰减??

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制在启动时看起来很重要。 33m Ω 是正确的分流电阻值吗? 这看起来非常低。

    可能会尝试禁用某些阶段以进行调试。 请为此设计发送完整的快速入门计算器文件。 如果需要、我还可以查看布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA9.xlsm

    Tim、 我将我的电流分流器更改为0.004欧姆(我手头上有这些分流器)、但它仍然过流。

    但实际要求是、我需要将输出切换为24V 或36V (使用微控制器)

    24V @高达480W 的输出

    或36V @高达900W 的输出功率。

    随附是我的快速入门计算器、现在我查看了电容器的一些 ESR、看起来我超出了规格。我猜电解电容器不会用于此应用?

    此外、我对输入和输出电容器计算器感到困惑 、它是每个输出阶段单个电容器(4个输出电容器)的计算器、也是所有组合阶段的单个电容器的计算器。 (1个输出电容器?)  我可能有太多的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要一些输出陶瓷电容器来获取电感器纹波电流。 快速启动会获取总 Cout、而不是每相位值。 尝试使用1或2个相位进行测试以进行调试。