This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:更换 WS4603E-5

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2069, TPS2061, TPS2051, TPS2041, TPS2065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026787/tps25221-replace-ws4603e-5

器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件:TPS2069TPS2061TPS2051TPS2041TPS2065

大家好、

TI.com 交叉参考工具建议 使用 TPS25211替代 WS4603E-5。 但它们不是 P2P。

我的客户希望使用 P2P 替代器件、电流限制可以固定、需要0.5A 和1A。

您能否推荐合适的器件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    请查看 TPS2041、TPS2051、TPS2061和 TPS2065、TPS2069

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。