This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43600:电流限制可调节功能器件请参阅

Guru**** 2528600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026750/lm43600-current-limit-adjustable-function-device-consult

器件型号:LM43600

大家好、

客户希望选择具有电流限制可调节功能的降压转换器。 以下是其电路需求:VIN_max=30V、Vout=12V、Iout=0.3A。 我在我们的网站上搜索、但没有发现结果。

您能帮我们在这里推广合适的产品吗? 非常感谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您能否帮助告知客户为何需要输出电流仅为0.3A 的降压转换器中的电流限制可调功能? 通常、我们的逐周期峰值/谷值电流限制足以满足这些应用的需求。 可调电流限制通常用于高电流应用、同时应很好地监控输出电流。  

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    如果客户确实需要可调节电流限制、您可以向他们推荐我们的降压控制器。

    如果您没有进一步的问题、请单击"已解决"按钮。 谢谢。

    此致、

    小燕