This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:BQ24298BBased Power Architecture Review and Questions。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026480/bq24298-bq24298based-power-architechture-review-and-questions

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件: BQ24296

为基于 GSM 的器件设计电源。 我的器件支持5V 直流输入和18650锂离子电池备用。

如果电池电量未满、我需要充电。 需要3V8输出(对于 GSM 模块)。  

随附 I 设计原理图。 您能查看我的设计。  

还有一些问题。
1-我使用 BQ24298进行充电管理。 BQ24298上是否有内部降压/升压转换器?
2-如果问题1是:那么 IC 的输出电压是多少。

我们的系统需要3V8输出、至少2A。

谢谢。

e2e.ti.com/.../B100BA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq24296-bq2429x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips; 有关 BQ2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq24190-bq2419x-bq2429x-faqs。 BQ24298类似于 BQ24296。

    1.不 充电器是降压转换器。

    2.视情况而定。 有关详细信息、请参阅8.3.2.1窄 VDC 架构。

    谢谢、

    宁。