This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681EVM-002:DCM 模式

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025528/tps53681evm-002-dcm-mode

器件型号:TPS53681EVM-002

您好!

我想在此 EVM 上测试 DCM 单相运行。 下面显示了我使用的 Fusion 中的设置。 在2A 负载电流下、只有第一相具有 PWM 信号。 然而、第一相仍然根据测得的电感器电流在 CCM 下工作。 请告诉我  、为了使电路在  DCM 单相运行模式下工作、我应该在 Fusion 中设置哪些参数。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否有专家可以帮助解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    请尝试以下操作以查看其是否正常工作:

    DSP_DCM_EN 下拉框:选择1ph 中的 DCM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    请参阅我的第一条消息中的屏幕截图。 我尝试了相同的设置、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试了"禁用2相到1相转换"? 检查以在正常期间启用单相运行
    操作(在 PS2模式下、单相操作继续发生)。

    确保保存到 NVM 中、并在更改后重启器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否应选中"disable 2-1-1 phase transition (禁用2相到1相转换)"? 根据我的理解、如果我检查 "禁用2相到1相转换"、电路将不会在单相模式下工作、因为它不允许电路从两相转换到单相。  

    当 我选中"禁用2相到1相转换"时、第一相和第二相都具有 PWM 信号。 它不是 DCM-1相模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您能否共享配置。 然后我可以为您进行检查。 这应该是直接的、您的理解是正确的。 在这种情况下、您可能可以检查 CSPx-VREF 电压、以确保环路应该已经进入 DCM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    请附上文件。 对于您提到的 CSPx-VREF 信号、它是 EVM 板上的 ACSP1-ACSP6信号吗?

    e2e.ti.com/.../TPS53681_5F00_DCM.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    是的、ACSP1-ACSP6。 如果您已经在单相模式下运行、则认为只有 ACSP1具有电压。