This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:输出噪声

Guru**** 2551210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026816/tps7a20-output-noise

器件型号:TPS7A20

大家好、

我的客户正在为其音频运算放大器寻找低噪声输入源、其电源电压为3.3V、他们还希望将输出电压保持在尽可能接近3.3V 的水平、以保持信号摆幅。 它们只需要5 ~ 10mA 的电流。

如果我们使用 TPS7A2033作为直通(输入3.3V、输出3.3V)、LDO 是否能够改善输出噪声? 数据表规定了输出噪声规格在 Vin >= Vout + 0.3V 的条件 下进行测试(考虑在300mA 输出电流时压降为145mV)。 输出电流为5 ~ 10mA 时、LDO 上的压降将< 5mV。 使用3.3V 输入将输出电压设置为3.2V 是否足以将输出噪声保持在~ 10uVrms?

此致、

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SK、

    由于您正在考虑使用输出电压设置为3.3V 的 LDO、因此 LDO 将输入电源上的任何变化直接传递到输出。 因此、噪声将大致等于输入电源的噪声(从技术上讲、输入/输出电容器会进行一些滤波、但 LDO 本身不会提供太多滤波、因为它处于压降状态)。

    但是、如果您要使用  设置为3.2V 输出的 TPS7A2032PDBVR、则噪声将大幅降低、因为您正确评估了 LDO 上的压降 仅为~5mV。 在这种情况下、输出噪声为~10uVrms (噪声随输入电压的变化而变化不大)。