This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:可订购产品

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3809, LM809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026694/tlv809e-orderables

器件型号:TLV809E
主题中讨论的其他器件:TPS3809LM809

我在 DS 的第5节中看到了命名方法。  TLV809EC26DBZR (TLV 809E C 26? DBZ)没有表示引脚分配的第11个字符。 您能否帮助我了解这是设置为"R"还是"V"引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    是的、您回答正确。  如果您需要具有您感兴趣的引脚的 DBZ 封装、则需要添加额外的字符。  请参阅以下说明:

    下面是我在数据表背面找到的可订购产品的样片。  您可以看到、额外的字符用于识别两个 DBZ 封装的引脚分配:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV809EC26DBZR 没有代表引脚排列的第11个字符。 如果是 DBZ 封装、  并且没有引脚排列的字符、则 PIN2和引脚3将是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    这将是我圈出的那个。  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我解释这一点。

    我正在寻找一个具有"R"引脚的器件。 我遇到过几个非常接近的引脚(LM809和 TPS3809)是否有引脚对引脚的连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TJ:

    "R"引脚分配是一种新的引脚配置、而之前的"809"系列具有我圈出的引脚分配。  我不知道是否有引脚对引脚"R"版本、而不是"8xxE"系列提供的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我节省了一些时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无问题 TJ。  祝你好运!