This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:REG 故障引脚

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027029/ucc21750-reg-fault-pin

器件型号:UCC21750

你(们)好

我想知道、在什么情况下将触发故障引脚

我们已使用10K 将 DESAT 引脚钳位到接地、并禁用 DESAT 功能

我们仍然会触发故障引脚

此外、故障引脚在不对 EN 引脚进行复位的情况下返回高电平状态、我们将从 OUT 引脚获取 PWM

根据数据表、如果故障引脚被触发、它将处于低电平状态、直到 EN 引脚被复位  

请帮助我们确定问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    口径、

    要禁用 DESAT、需要将其直接连接到 COM 引脚、COM 引脚本身连接到 IGBT 发射极。 不要施加任何电阻。

    如果您可以提供测试台或至少照片、这会有所帮助。

    最好

    Dimitri