This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:如果我无法访问单节电池电压,可以使用它吗?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026870/bq77905-can-it-be-used-if-i-have-no-access-to-individual-cell-voltage

器件型号:BQ77905

您好!

我正在考虑使用 BQ77905来保护锂离子4节电池组。 但是、我只能访问2根导线(GND 和 PACK+)。 我可以使用电阻分压器为 VCX 引脚馈电、还是会触发某种保护?

或者,您是否有其他建议? 我主要关注的是外部 NTC 接地时的过压、欠压和过热情况。

提前感谢、

Tiago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    通常、您希望保护器 IC 位于电池组内部、以便能够接触到各个电池。 电池可能会变得不平衡、因此在电池组总电压处于范围内的情况下、一节电池很容易处于危险的高电压。 我不建议仅基于电池组电压进行保护。

    电阻分压器将消耗恒定电流、从而随着时间的推移消耗您的电池。 它还会因功率耗散而产生一些热量。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的反馈。

    我考虑使用大值电阻器(~1M)、因为 VCX 引脚具有100nA 的最大输入电流。 这大约小于5uA、这小于保护本身。

    关于电池平衡、我知道涉及的风险。 我正在使用一个电池组、我认为它无法 修改、充电器无论如何都无法访问电池电压。 电池组本身应该连接一个保护电路、但我没有规格。 同时、我将看到我可以做什么。

    此致、

    Tiago