This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 BQ298215进行设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026772/designing-with-bq298215

器件型号:BQ298215

大家好、  
我们正在为其中一款产品设计电池管理系统。
 BQ298215RUGR 似乎是最佳保护 IC。
我们的器件只有一个电池。
OCC 为-8mV
OCD 为8mV
SCD 为20mV
充电电流必须限制为2A。
因此所需的 Rsens 为4m Ω。
我需要将放电电流设置为大约4A
和6A 短路电流。
此 IC 是否可以进行此配置?
此外、如果我需要停止放电、我认为可以使用芯片的关断选项。 对吧???
我认为通过拉高 CTR 引脚、我可以关断芯片。
STR 引脚将由一个开/关控制器控制。