This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:退出深度睡眠配置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026932/bq76942-exit-deep-sleep-config

器件型号:BQ76942

您好、Matt、

对于 BQ76942、当我想要退出深度睡眠模式时、我只需发送 EXIT cmd 或上拉复位-关断引脚大约500us、然后我配置警报启用位并禁用睡眠。 一切都很好。

但当我切换到 BQ7694202时、我发现在上拉 复位关断引脚大约500us 后、设置警报使能位会失败、并且无法读取正确的电流值、而电压和温度值为 true。 此时电池的电压约为28.5V。

除了 CRC 之外、BQ76942和 BQ7694202之间是否存在任何差异?

以及如何确保   BQ7694202运行的稳健性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    BQ76942和 BQ7694202的唯一区别是 REG1稳压器启用为3.3V、CRC 启用。 进入和退出深度睡眠模式时、它们应该相同。 我刚刚使用 BQ7694202测试了电路板上的退出 DeepSleep 模式、它工作正常。

    是否确定在退出深度睡眠模式后等待足够长的时间才能读取测量值?

    此致、

    Matt