This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:如何在启动期间移除输出电压阶跃

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026388/lm5022-how-to-remove-output-voltage-step-during-start-up

器件型号:LM5022

大家好、

我正在检查 LM5022 TINA 仿真、以将12V 输入(8.5 ~ 13V 输入)转换为28V 输出/2A。 但我在启动期间观察到输出电压阶跃、如下所示。

它看起来会触发电流限制,因此我将 RCS 从150m Ω--> 20m Ω--> 1Mohm 降低。 但是、所有值都不起作用、并且在所有条件下都会出现电压阶跃。 您能建议如何删除它吗?

e2e.ti.com/.../LM5022Startup_5F00_snvm449_5F00_SSSCH_5F00_28V.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否检查当前附件、而不是上一个附件? 我根据数据表后面的计算修改了元件值。 但问题(启动期间的电流限制和启动期间的不稳定输出电压)也是如此。

    e2e.ti.com/.../8713.LM5022Startup_5F00_snvm449_5F00_SSSCH_5F00_28V.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我想我昨天发布了这篇文章、但它似乎还没有完成。  

    感谢您推广 LM5022器件。 我目前正在研究仿真问题、但似乎无法复制。

    到目前为止、Rsns = 33.53m Ω 时的时序不同、但这与之前的附件中的时序不同。 我将查看当前的调查结果、并在本周结束时向您提供我的调查结果。

    谢谢、

    Richard