This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:从 BQ79600连接到外部世界

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY, LAUNCHXL2-TMS57012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026889/bq79600evm-connection-to-the-from-the-bq79600-to-the-outside-world

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLAUNCHXL2-TMS57012

您好!

 

我们正在测试与德州仪器(TI)的 SPI 菊花链模块配合使用的 HV 电池系统。

 

目前、我们使用具有 GUI 的 TI BQ79600评估模块来获取 TI BQ79616电路板的电池电压和温度。

我们希望使用模拟电池管理控制器的测试台来连接 BQ79616电路板。 这样我们就可以直接读取测试台中的电池电压和温度、并向 BQ79616电路板发送命令。

 

我们计划为此使用 TI BQ79600评估模块,但由于我没有找到 GUI 与外界通信的接口,我想 GUI 不能用于此目的,对吧?

 

这是一种使用 TI BQ79600评估模块的好方法。 或者这是否节省了时间,任何 SPI 主设备都可以做到这一点?

 

我假设 BQ79600评估模块的 SPI/UART 接口可用于与测试台进行通信、并且 BQ79600评估模块可通过 USB2ANY 适配器接受 SPI 和 UART 模式或 USB、对吧?

 

必须使用什么通信协议、我们需要定义?
 根据 BQ79600评估模块手册、有用于与 LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 板进行通信的示例代码。

 

是否有用于与 BQ79600评估模块进行直接通信的示例代码?

 

是否有 TI 提供的软件或硬件解决方案可用于与外部世界进行通信、或者是否需要我们对定制接口进行编程?

是此任务所需的 Code Composer Studio、还是仅用于将其他 TI_Board 集成到 BQ79600评估模块。

 

有没有 Code Composer Studio 如果需要、是否是免费软件?

我是否获得了与 LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 板通信的示例代码?

 

 

如果有些问题是愚蠢的、请提前表示感谢并表示抱歉。 我对这个话题很陌生

Jens Winkler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    GUI 实际上仅用于测试 BQ79600和 BQ7961x 器件的基本功能。 当您开始执行更多的系统级测试(例如包含12个器件的堆栈)时、它开始达到 GUI 所能达到的极限。 是的、我建议  使用测试台或 TMS570等 MCU 与基本器件的 SPI/UART 进行通信。 是的、我相信您提到的示例代码  在 Code Composer Studio 中运行。 CCS 是免费 的 https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO