请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79600EVM 您好!
我对 BQ79600评估模块的 GUI 有疑问。
我们使用 TI BQ79600评估模块与在 SPI 菊花链中进行通信以进行测试的12个 TI BQ79616电路板进行通信。
我们希望使用 GUI 记录温度和电池电压。
在 GUI 中、您可以启动器件并创建 csv-Logfile。
但我没有找到一种简单的方法来同时从 GUI 获取包含所有器件的日志文件。
是否有这种可能性?
我们正在运行相同的测试多次、这将为我们节省大量时间。
提前感谢
Jens Winkler