This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS53353:[常见问题解答]轻负载电流与较重负载电流之间的 VFB

Guru**** 2611865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025410/faq-tps53353-faq-vfb-at-light-load-current-vs-heavier-load-current

器件型号:TPS53353

如果使用跳跃模式、与在 CCM 模式下运行的较重负载相比、轻负载下的 VOUT 预计会更高。 这不是基准电压(或反馈电压)随负载电流变化的伪影。 它与轻负载时跳跃模式下的控制逻辑有关。 在跳跃模式下、TPS53353的工作方式与恒定导通时间控制器类似、其中每个脉冲的导通时间大致相同、当 FB 电压超过其基准电压0.6V 时、控制器将触发一个 SW 节点脉冲。 然后、当器件处于跳跃模式时、关断时间随负载电流而变化。 这可能会导致轻负载时的平均输出电压略高。 如果应用无法承受这种情况、我建议使用 FCCM、但这会在较轻的负载电流下牺牲一些效率。

 

数据表中的图6-10演示了此行为: