This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:BQ27742-G1的推荐 MOSFET

Guru**** 2516220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, CSD87501L, CSD83325L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024593/bq27742-g1-recommended-mosfet-for-bq27742-g1

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: CSD87501LCSD83325L

大家好、

您能否查看以下客户问题? 您是否建议将 MOSFET 与 BQ27742-G1 (而不是  uPA2375T1P 或 CSD87501L)搭配使用?

我们目前遇到一个问题、即在客户(CSD87501L)的测试期间、MOSFET 在原型设计中出现故障。

目前、原型仍在从客户返回到我们的途中、假设充电 FET 发生故障、并且存在内部短路。

作为可能的原因、目前怀疑栅源极电压可能不足以满足此 MOSFET 的要求、这可能导致 MOSFET 上的过多损耗、进而损坏 MOSFET。 为了消除这种情况、我们目前正在寻找 MOSFET 的替代方案。 遗憾的是、评估板上使用的 uPA2375T1P 现在已停产、因此已停产。另一方面、我们目前正在查看具有较低阈值电压但最大峰值电流值也较低的 CSD83325L、 进而可能导致短路关断问题。 您可能会建议其他已成功与 BQ27742搭配使用的 MOSFET。 在应用中,该电路将与两节18650锂离子电池并联,电压范围为2.5V ... 4.2V。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    感谢您让我们意识到这一点。 现在我没有建议、但我会找一个。 您应该能够使用具有相同规格的任何 FET。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

     

    感谢您的回复、要查找规格中所有相同值的 MOSFET 可能无法实现。 目前,我们认为 MOSFET EFC2K103NUZ ( https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/efc2k103nuz-d.pdf )可能是一个不错的选择,因为它的额定电流和电阻,但另一方面,8V 最大栅极源极电压可能有点低。 您能否检查此评级是否足够或是否需要更高的评级?

     

    提前感谢您

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    这应该起作用。 我们的一位系统工程师将推荐 EFC8811R-TF、它也具有8V 的最大栅极源极电压、但目前的价格是原来的10倍。  

    最棒的

    Jessica