This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050最小锥形电荷

Guru**** 2548640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026074/bq4050-bq4050-minimum-taper-charge

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好

执行学习测试时、将 最小锥形电荷750mAh 更改为800mAh、RSOC 无法达到100%。

如何计算 最小锥形电荷。 我在 TRM 中找不到此参数。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否澄清您要讨论的参数? 您是指锥形电流吗?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Jessica

    感谢您的回复。

    我想知道最小锥形电荷的参数。

    将此参数从750mAh 更改为800mAh 后、电池无法充电至100%。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    此参数通常是私有参数。 您使用的是哪个版本的 bqStudio 和 FW? 此参数应保持默认值、不按您认为的方式使用、而是用于锥形窗口期间的电荷累积。 在40秒内不会累积800mA。  

    您想要正确配置的参数是"锥形电流"。 通常、该值在 C/20范围内。  

    谢谢、

    Eric Vos