请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
你(们)好
执行学习测试时、将 最小锥形电荷750mAh 更改为800mAh、RSOC 无法达到100%。
如何计算 最小锥形电荷。 我在 TRM 中找不到此参数。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.