This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:仅降压模式

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026687/bq25730-buck-only-mode

器件型号:BQ25730

简单的问题。 在我的应用中、BQ25730将在仅降压模式下工作。 输入电压为24V、输出端将有镍氢6S 电池组(标称电压为72V)。 是否可以通过移除 Q3而不是 Q4来简化设计? 我是说由 HIDRV2/LODRV2驱动的 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    充电器使用 FET 实现其他功能。 例如、升压高侧(数据表上的 Q4)在输入短路时阻断电流。 由于降压高侧(数据表上的 Q1)具有固有的体二极管、因此如果输入短路、电池可以放电。 与其他仅在输出端提供某些电容器的直流/直流转换器不同、高能量电池的存在将需要某种机制来防止意外放电。   如果您使用 BQ25730、请准备好全部4个 MOSFET。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 在我们的情况下、会在输入端施加额外的理想二极管电路、因此不会发生这种情况。

    是否还有其他可能会受到影响/不符合要求的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    是的、有些函数可能会受到影响。    如果您使用 BQ25730、请准备好全部4个 MOSFET。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。