This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171充电配置文件查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025979/bq24171-bq24171-charging-profile-query

器件型号:BQ24171

你(们)好

客户使用 BQ24171进行设计。 充电曲线与数据表不同、随附了充电曲线和原理图。

它在达到10% Icharge 截止电流后关闭。 这是正常行为吗?

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能详细解释一下您的设置吗? 您能解释一下刻度(即哪个是电压和电流)吗? 满充电电压为12.327V、但两个电压范围中最高的一个电压为2.6个单元。 发生这种情况时、您正在使用哪种适配器? 发生这种情况时、输入电压和输入电流是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike Emanuel  

    感谢您的回复。  

    输入电压为14V、电流为1.5A。

    已附加充电日期。

    e2e.ti.com/.../No.80.xlsx

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    客户是否有系统负载? 对于降压转换器、压降会导致输入电流和输出电流之间在相同功率下增加电流。 然而、根据所附的数据、它显示输入电流高于充电电流。 此外、客户  使用的输入适配器似乎限制为1.30A

    谢谢、

    Mike Emanuel