请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 你(们)好
客户使用 BQ24171进行设计。 充电曲线与数据表不同、随附了充电曲线和原理图。


它在达到10% Icharge 截止电流后关闭。 这是正常行为吗?
请提供一些建议。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Mike Emanuel
感谢您的回复。
输入电压为14V、电流为1.5A。
已附加充电日期。
谢谢
星号