This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流-推荐

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026843/ac-dc--recommended

主题中讨论的其他器件:UCC28065UCC256402

您好 TI,团队

我想设计交流/直流产品、请帮助推荐合适的 IC、产品体积要求希望使用 GaN FET 进行设计。要求如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开关

    根据您的规格、 您是否意味着拥有 PFC+DCDC 解决方案?

    现在、我们有了可用于 GaN 的 UCC28065高频 TM 模式控制器。

    对于 LLC、我们仍然没有专为 LLC 设计的具有高压启动功能的控制器。

    您可以选择 UCC256402并使用 GaN、但请确保谐振频率低于300kHz。

    希望这对您有所帮助。