This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PSFB

Guru**** 2384070 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025507/ucc28950-psfb

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP8740

您好!

我正在使用基于 UCC28950的解决方案并采用 PMP8740的参考设计。

问题是输出电压-在空载时可以、但当我们开始加载时、即使是2A、同步整流器 MOSFET 也会在2-3分钟后出现故障、我增加了 MOSFET 的额定电压和额定电流、但同样的问题是、任何一个 MOSFET 都将发生故障。

建议合适的解决方案。

谢谢

S.Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您的参考设计有问题。   

    如果您自己构建、您是否使用为布局提供的 Gerber 文件 并使用提供的物料清单进行构建?

    您是否在设计中组装了 R7和 R18?  这会对 DCM 比较器进行编程、从而在负载为轻负载时禁用 SR 驱动器。  这可防止变压器次级绕组中积累负电流。  如果未安装这些电阻器、并且变压器次级中产生负电流、则可能会由于过压而导致 SR 发生故障。  我会再次检查这个吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的回复。

    我们根据参考设计构建光绘文件、并且物料清单相同。

    我们在电路板上安装了相同的值 R7和 R18。

    谢谢、此致、

    S.Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计中是否安装了钳位二极管 D7和 D10?  如果它们不存在、则当器件脱离续流时、T7和 T4中的电流差异可能会导致变压器和输出整流器上的电压过高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    D7和 D10安装在电路板中。

    谢谢、此致、

    S.Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否替换或更改了设计中的任何内容?   我只是想在让您正在使用的参考设计的设计人员参与之前仔细检查一下。  

    您可能需要研究 SR 电流和电压、以缓慢地使负载上升、看看您是否可以确定 FET 出现故障的原因。  它将是过压或过流。

    SR FET 通常会由于变压器次级侧产生的负电流而失效。  如果在进行临界导通之前使用 DCM 引脚关闭 SR、通常会防止这种情况发生。  当您研究漏极电流时、您将看到情况是否如此。

    另一个问题可能是变压器和输出电感器饱和。  您可能还需要研究变压器电流和电感器电流、以确保磁性元件不会饱和。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    请分享您的邮箱 ID、我们将分享设计的相关详细信息。

    谢谢、此致、

    S.Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您无法在 e2e 上发布原理图、请联系您当地的德州仪器(TI)现场应用工程师以获得直接支持。

    此致、