请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24104 如果您有任何有关 K (ISET1)和 K (ISET2)变化的数据、您会显示吗?
客户想知道 K (ISET1)和 K (ISET2)的最小值、最大值。数据表仅显示典型值(1000V/A)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您有任何有关 K (ISET1)和 K (ISET2)变化的数据、您会显示吗?
客户想知道 K (ISET1)和 K (ISET2)的最小值、最大值。数据表仅显示典型值(1000V/A)。
您好!
请参阅以下帖子:
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。