This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ24262充电曲线

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025701/bq25890h-bq24262-charging-profile

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25890

尊敬的团队:  

我知道 BQ24262是过时的器件、我的客户已经使用 BQ25890H 而不是 BQ24262开发了他们的产品、但 在客户现场还有一些 BQ24262库存。 他们正在尝试将 BQ24262用于小量应用、因此 请查看下面有关充电曲线的问题、并告诉我您的意见。  

下面的波形是 BQ24262的充电电流波形。 预期的波形为#1、但存在异常波形、如#2波形的红色周期。  

为什么在没有像典型充电曲线那样立即下降的情况下会出现红色周期?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    此问题与 BQ25890或 BQ24262有关吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    此问题适用于 BQ24262。  

    我无法使用 BQ24262创建新线程。

    请再次查看、并告诉我您对 BQ24262的异常充电电流波形的看法。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    将线程分配给相关支持。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    较旧的充电器在从恒流模拟反馈环路转换到恒压模拟反馈环路时遇到困难。  BAT 引脚和电池之间的更高阻抗使得转换更加明显、如上所示。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、  

    感谢您的回答。  

    很抱歉、但您是否会解释 BAT 引脚和电池之间的更高阻抗为何会使 从 CC 转换到 CV 的时间变得更详细? 是否有任何建议的阻抗值?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    较高的阻抗始终会增加锥度时间、因此会增加从 CC 到 CV 的转换时间。  没有建议的阻抗。  时间会随阻抗直接变化、即较低的阻抗会导致较短的时间。

    此致、

    Jeff