This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:使用 LM5176实现高电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026447/lm5176-using-lm5176-for-high-voltage

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: AMC1100

大家好、

我们 希望 在高电压应用中使用 LM5176降压/升压控制器。

VIN=270V-360V

VOUT=340V

Iout=6A

我们知道控制器的最大电压为60V、因此我们计划进行一些修改(例如使用高压驱动器等)。 因此、它将适合我们的要求。

但是 、由于输入/输出端的电压较高、我们尚未找到将电流感应电阻器连接到 ISNS (–)、ISNS (+)引脚的解决方案。

是否有任何解决问题的建议?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您需要确保这些引脚上的电压不会超过绝对最大额定值。 因此、我建议使用外部电流感应器件并使用其输出信号连接到内部平均电流感应。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    在 这个输入电压范围内、使用一个外部电流感测器件仍然是一个问题。

    你有什么建议吗?

     可能使用 低侧电流感应。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    请注意、每个 IC 都将您连接到 GND 引脚的信号作为参考。 这意味着、并非每个要使用的 IC 都需要以系统 GND 信号为基准。 但是、如果您参考另一个信号、请注意所有引脚上 IC 的绝对最大额定值。

    尽管如此、低侧感应也是一种可能性。 但是、对于电流感应这一主题、我将向另一个团队转发您的话题、因为我对 TI 在这里提供的可用解决方案的了解有限。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    查看此处并在页面中搜索"当前"、将突出显示七个选项。 AMC1100是一个很好的起点。

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html

    对于高侧、高电压电流监控,您需要隔离,否则共模将成为一个严重的问题。

    获得输出电流信号后、Brigitte 可以帮助您将其连接到 LM5176