This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:使用 IFX#39;s 输入脉冲抑制、我们是否具有类似的功能?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026839/ucc5350-do-we-have-similar-features-with-ifx-s-input-pulse-suppression

器件型号:UCC5350

大家好、

我的客户将使用 我们的 UCC5350替换 IFX 的1EDI40I12AF。

他们对 IFx 的输入脉冲抑制功能有疑问、如 IFx 的数据表所示。

您能不能帮助告知此功能是什么、我们是否有类似功能?

此致、

小燕

e2e.ti.com/.../1EDIxxI12AF_5F00_Isolated-IGBT-Gate-Driver_5F00_Infineon.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Xiaoying、

    IC 内部的输入引脚上有一个低通滤波器。 其目的是防止栅极驱动器误触发噪声。  

    我们的 UCC5350在输入上具有类似的低通滤波器。 它将抑制低于10ns 的噪声。 如果这对客户来说还不够、他们可以添加一个外部低通滤波 器、如数据表的第11.2.2.1节"设计 IN+和 IN–输入滤波器"中所述、以匹配 Infineon 器件的转角频率。  

    如果您有其他问题、请告诉我、否则、请按绿色按钮。  

    此致、

    Don