This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53631:TPS53631 + CSD95372A、无输出。

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025231/tps53631-tps53631-csd95372a-there-is-no-output

器件型号:TPS53631

尊敬的 TI 团队:

        我的电路设计为 TPS53631 + CSD95372B (2x)、由于缺少 CSD95372B、实际电路板 最终使用了 CSD95372A;这两个功率级存在一些差异、CSD95372A 上的 IOUT/ REFIN/PGND 变为 NC。 我的电路是 IOUT 连接到 TPS53631的 CSP (x) 、REFIN 连接到 VREF。  使用 CSD95372A 后、这两个连接可视为 NC。   电路板上电时 、电路 无任何输出;

       我的大想:

1、CSD95372A 是否可以替换我的电路设计中的 CSD95372B?

2、CSD95372A 的 IOUT 是否导致无输出?

您可以从以下链接获取电路文件。

https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=cfb256911bf1f410602cf715464bcb41&view=csp

此致



 

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CSD95372A 只能在功率级不需要电流感测功能时使用。 在您的情况 下、由于 CSD95372B 中的 IOUT/ REFIN 用于控制目的、CSD95372A 可能不是替代产品的好选择。 (悬空 IOUT 可能 会将错误的电流信息输入控制器、从而触发故障保护)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有一些变通办法可以使它们正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是否可以使用外部 DCR 电流感应、这需要更改原理图和布局(如果重新设计、可能会使用我们的较新设计器件、因此我想使用 DCR 毫无意义)。 或者、如果客户确实需要额定电流、或者可以使用 CSD95373B 等更小的器件、 我不确定 CSD95373B 的库存状态、但这是与 CSD95372B 引脚对引脚兼容的器件、只是具有较小的额定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获得了 CSD95372B 并将其焊接到电路板上、但 没有输出、我检查了 PWM 信号的电压为1.7V、这表明 MOSFET 已关闭;几乎有一天我没有发现根本原因;请帮助以下两点:

    1,再次检查我的电路;

    2、给我一些故障排除建议;

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我无法从此处上传文件,因此我更新了客户支持中心的电路,请从链接https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=cfb256911bf1f410602cf715464bcb41&view=csp&_ticdt=MTYyODY3NzYwMnwwMTc5NDA3ZGMyYmUwMDM1ZWQyNjliYjkxZWIwMDEwOTUwMDEzMDhkMDA5M2N8R0ExLjIuMzcxMDYzNTA0LjE2MjAyODQ2NTY 下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PWM 信号为1.7V 时、功率级处于三态模式、然后高侧和低侧 MOSFET 均关闭、因此预计不会出现输出。

    如果报告了任何故障、您能否检查 TAO/FAULT 引脚?  在 启用 VR 之前、还请确保 V3P3/V5/VIN 电压准备就绪、以防止加电期间出现浪涌电流

    我看不到任何包含您提供的链接的文档。 请仔细检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 将文件上传到此处?  有"插入"项、但我还无法上传文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的文件是否太大? 可能只尝试屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 我已经上传了电路、请先查看一下、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享电路图。

    对于功率级器件、我没有发现太多问题、但请确保  将1nF X7R 陶瓷电容器旁路到 PGND。 此外、请检查 TAO 引脚电压以查看是否报告了任何故障。

    我将找到熟悉控制器的人来查看控制器部分电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TAO 引脚的电容为1nf、我还检查了0.83V 而不是3.3V 的电压、不 会发生关断  

      我期待您再次查看控制器的结果、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、我们将在审查控制器电路后进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     ***是否意味着不弹出?  您的 ASIC 或 CPU 是否启动?  一旦 ASIC 或 CPU 未弹出、本地感测被用于监控输出电压。

     我无法从原理图中找到任何关键问题。 您是否确保所有电源序列都正确? V12、V5、V3R3 和使能信号。

    否则、我建议您检查 Vout、PWM1/2、TAO1/2、VR_FAULT#的波形、以查看是否存在任何可疑问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、您是对的、"*** "表示器件未弹出、我们在调试期间弹出这些电阻器。

    2,序列是5V->12V->3.3V,需要特定序列?

    3,请找到附加的上电波形,我们可以看到 PWM 工作大约700us,频率为5M,很奇怪;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要特定的序列。 以确保存在所有电源和信号。

    BTW、我找不到您所连接的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认 PWM1来自控制器、而不是功率级和电感器之间的连接、对吧?

    控制器发送 PWM 信号似乎无法感应输出电压。 然后等待软启动结束(应是您提到的700us)和关闭。 您可以测量 PMBus_alert#以确保其具有故障触发器。

    我建议您探测 VSW1/2以查看功率级是否正常工作。 如果是、则输出应具有一定的电压、因为 控制器看起来是可行的。