This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:LM34927丢弃并替换 LM5017

Guru**** 2506405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM34927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024871/lm34927-lm34927-drop-and-replace-lm5017

器件型号:LM34927
主题中讨论的其他器件:LM5017

您好、专家、

由于电源短缺问题、工程师将 LM34927设置为 LM5017的第二个源。

请告知我们是否可以对它们之间的同一设计进行更改。

此设计仅将54V 输入电压传输到单个3.3V 输出电压。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    让我尽快检查并更新您的信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否找到有关此内容的信息?

    谢谢

    黎家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉迟到了!

    LM34927可作为 LM5017的第二个源、而无需更改电路。

    B R

    Andy