This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:供货情况或替代产品?

Guru**** 2814245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92612, TPS92633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025362/tps92612-q1-availability-or-alternative

器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92612TPS92633

此组件似乎无法获得。  我看到交货周期为73周。  这是否会得到改进、或者我是否只需要在替换器件中进行设计?  在供应方面、TI 似乎比大多数其他产品都要糟糕、这是出于某种原因造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想解决供应问题、请联系当地的销售团队。 E2E 论坛对技术问题的关注。

    对于替换器件、我们可以提供一些建议。 请告诉我们更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (很抱歉、出现供应问题。 缺乏可用性令人沮丧。)

    我在具有3.3V 开/关控制的24V 系统中使用 TPS92612作为4mA 电流源。  它必须是高侧线性电流源、并且必须能够通过逻辑信号打开和关闭。  我不需要高精度- 10%就可以了。  在理想的世界中、替代方案的占用空间是相同的、但即使是远距离接近尺寸的器件也是可行的。  使用 FET 或运算放大器或其他任何东西、我可以找到用~5个更大的组件替换此解决方案中的2个组件的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在一个通道 LED 驱动器中、没有芯片具有相同的尺寸。 如果您可以接受不同的封装。 TPS92611适合单通道应用。 如果您有多个通道、您可以考虑将 TPS92633用于一个芯片中的三个通道、将 TPS929120用于一个芯片中的十二个通道。