This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:动态响应

Guru**** 1825990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026483/tps55330-dynamic-response

器件型号:TPS55330

大家好 、

我的客户现在使用  TPS55330并希望优化 动态响应。

VIN=5.5V (测试期间非常稳定)

Vout=8.5V

Iout=0.4A (最大值)

第一张图片是在  电子负载下进行测试。 第二个是正常工作中的测试。

绿色波形不稳定...

是否有优化建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    我希望补偿应该得到优化。 您能否查看原理图并填写计算器、以检查是否可以提高交叉频率以获得更快的反应时间?  https://www.ti.com/lit/zip/slvc430

    此致、
    Brigitte