This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:最小输入电压、以保持输出电压=5V、输出电流=2.6A (13W)

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026761/tps61022-min-vin-to-keep-vout-5v-iout-2-6a-13w

器件型号:TPS61022

各位专家:

我的客户希望知道输出电压为5V 且输出电流为2.6A 时的最小输入电压。

我们如何估计它?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @

    它取决于效率、这受电感器和温度的影响。 VIN*EFF 应高于2V。 假设在最坏的情况下为85%、最小输入电压可达到2.353V。

    计算

    i*(1-D)=IOUT

    IL、MAX = ILIM、MIN = 6.5A

    1-D=VIN*EFF/VOUT

    Iout=2.6A

    因此 VIN*EFFmin=IOUT*VOUT/IL=2.6*5/6.5=2V

    当效率较低、Vin 较高时、我们在-40°C 时测试的2Vin->5Vout/2.6A 的最坏情况为89%。 给定电感和 DCR 差异的裕度为4%以及电容器上的功率耗散、效率假设为85%。

    2/0.85=2.353V

    -文豪