This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:电压和功率耗散

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026562/lp5009-voltage-and-power-dissipation

器件型号:LP5009
主题中讨论的其他器件:LP5012EVM

您好!
是否可以施加不同的 VLED 电压(例如,红色和绿色 LED 为3 3V,蓝色 LED 为5 V)以降低功耗?

如何计算允许的功率耗散(热模型)?

此致、我非常感谢

Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christof:  

    使用该 VLED 设置可以降低功率耗散。 (V_RED_3.3V && V_GREEN=V_BLUE =5V)

    有关功率耗散的计算、请参阅此 培训视频 (超链接)。  

    此外、如果您需要一些具体的测试数据、可以从 TI 网站申请 LP5012EVM 或向我发送电子邮件。  

    此致、  

    Aaron Bing