This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073输入/输出电流?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026361/bq24073-bq24073-in-out-current

器件型号:BQ24073

在 BQ24073数据表8页[8.3推荐运行条件]中、

 输入电流,IN 引脚:1.5A

 -电流,OUT 引脚:4.5A

 -电流,BAT 针脚(放电):4.5A

 -电流,BAT 针脚(充电):1.5A

如果 同时描述了[电流、输出引脚:4.5A]和[电流、输出引脚:4.5A],则电池和适配器是否都可以使用4.5A 负载?

输入电流(1.5A)包括系统负载和电池充电电流。

如何使用高达4.5A 的输出电流?

然后、将输入电流(ILIM)设置为1.5A 后、我是否可以使用500mA 的充电电流和4A 的负载电流?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:  

    [报价 userid="339840" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026361/bq24073-bq24073-in-out-current "]如果 同时描述了[电流、输出引脚:4.5A]和[电流、输出引脚:4.5A],则电池和适配器是否都可以使用4.5A 负载?

    对于 BQ24073、提供的输入电流可高达1.5A、如数据表第8页的表格所示。 当器件正在充电时、OUT 引脚和 BAT 引脚共享此电流(即 I-BAT + I-OUT 不能大于 I-IN)。 因此、电池和系统负载都不可能使用4.5A。  

    [报价 userid="339840" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026361/bq24073-bq24073-in-out-current "]如何使用高达4.5A 的输出电流?[/quot]

    由于该器件具有动态电源路径管理(DPPM)功能、当系统负载需要超过1.5A 时、该器件允许电池为系统负载所需的额外电流提供补充。 例如、如果电池完全放电或断开连接、您只能为输出负载提供高达1.5A 的电流、 但是、使用已充电的电池、只要电池能够提供系统负载所需的额外能量、您就可以提供高达4.5A 的 OUT 引脚。   

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我也认为是这样。

    [电流,输出引脚:4.5A]: 在 IN 引脚(适配器)路径中,可能会误解此短语为4.5A。

    谢谢。