This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:NTC 建议

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026470/bq24040-ntc-recommendation

器件型号:BQ24040

大家好、

BQ24040的 TS 引脚使用 NTC、NTC 焊盘布局在 PCB 上。 当前 NTC 选择为"NCP15X103F03RC"、并随附一份规格表。

e2e.ti.com/.../NCP-Series-DATASHEET.pdf

电流测试发现、当温度介于40度和45度之间时、它具有热保护功能、无法充电、此时电池没有过热。 (NTC 主要检测外壳空间的温度)
2.在 BQ24040的低温条件保持不变的情况下,您能建议使用更高的 NTC 热保护温度,例如60度至65度。
PCB 布局和 SCH 如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:  

    BQ24040遵循 JEITA 规范进行电池温度监测。 该器件配置为在电池温度达到约60C 时禁用充电、并在温度介于约45C 至60C 之间时将稳压电压降至4.06V。 这些温度估算使用 TI 推荐的器件热敏电阻(SEMITEC 103AT-2或 Mitsubishi TH05-3H103F)。

    使用您提供的规格表、我使用客户 NTC 计算了预期的工作范围。 我计算出 TS 引脚上的电压在40C 时应为290mV、在45C 时应为245mV。 这些电压均远高于电压下降阈值、以实现高温保护(178mV)。 根据我使用客户当前 NTC 进行的计算、直到大约55°C 时、他们才会看到由于电池温度过高而禁用充电。   

    您能否让客户提供有关他们所做测试的更多详细信息。 尤其是 TS 引脚上的电压和热敏电阻在由于高电池温度而无法充电时的电阻。 通过计算 、NCP15X103F03RC 应该允许在高于40-45C 的温度下运行。

    此致、

    Garrett