This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:未在有源5V I2C 总线上供电

Guru**** 2610945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026580/bq78350-r1a-unpowered-on-an-active-5v-i2c-bus

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIO

您好!

  我们将 BQ78650-R1A 与其他器件连接到5V I2C 总线。   如果 BQ78350-R1A 连接到有源5V I2C 总线、但它没有2.5V 电压进入 VCC (由于电池电量耗尽或断开连接)、是否会损坏 BQ78350-R1A?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ooops 应该是 SMBus、而不是 I2C。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不应损坏器件。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    这是我希望得到的答案、但这意味着其他东西可能破坏了我的评估模块。

     我可能应该在最初的帖子中提到过这一点、但我正在运行一些测试、并将电池电量耗尽至 BQ78350的2.5V 电量已关闭。  I2C 总线在当时仍然处于激活状态、当我施加电源并且2.5V 电压恢复时、我无法再与 BQ78350通信。  我认为 SMBus 引脚可能无法承受没有 VCC 的有源总线。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    尝试将固件刷写到 BQ78350以查看其是否恢复可能会很好。 这将有助于确定其是否受到物理损坏。 您可以尝试在固件屏幕上的 BQStudio 中加载.srec 文件。 我不希望这种情况会起作用、但值得一试。

    引脚不应损坏、因为电压处于绝对最大范围内。  

    此致、

    Matt