This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TS2唤醒电路

Guru**** 2780465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026599/bq76952-ts2-wakeup-circuit

器件型号:BQ76952

两个 EVAL 板原理图上的10k 电阻器与 nWAKE 开关内联显示、但数据表中没有提到这一点。 它的功能是什么、如果 nWAKE 由3.3V MCU GPIO (5V 耐压)驱动、是否仍然建议使用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    如果 J7引脚2-3上安装了分流器且该引脚配置为热敏电阻温度传感器、则 BQ76952EVM 上的10k 电阻器 R29会模拟 TS2的室温。  10公里的下拉将 克服 卢候选人的“上拉”阻力。  如果您从 MCU 唤醒、则不需要10k。