This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:工作台的 LM5022-Q1工作频率限制

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026600/lm5022-q1-lm5022-q1-operating-frequency-restriction-at-webench

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022

您好、TI 团队、

 

请按以下方式查找我的设计要求和问题:

 

设计要求:

 

输入电压:6V 至16V

输出电压:45V

输出电流:0.5A

最高工作温度:95

 

查询:

在 webench 上提供上述输入时、它将工作频率范围限制为200kHz。 但是、根据数据表、LM5022能够以高达2MHz 的频率运行。 因此、请解释 webench 中存在频率限制的原因。 如果我需要增加工具中的频率范围、需要做什么? 请提供您的反馈
在 Webench 上模拟上述输入时、它提供了额定电流为10A 的二极管器件型号。 计算得出的 I PEAK 值为4.4A。 我想检查是否使用较低额定电流的二极管器件。 因此、如果可能、请建议使用额定电流较低的二极管器件。
 

谢谢、

Kanthavel Kumaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanthavel、

    感谢您在设计中使用 LM5022。 以下是我对您问题的回答:

    1) 1)频率限制可能是由一些因素造成的。  

    • 热问题、因为更高的开关频率与更高的功率损耗相关。 在如此高的工作温度(95C 环境温度)下、可能会损坏 MOSFET。
    • 建模数据、由于 Webench 模型基于实时数据、因此该模型可能不包括在高环境温度下高开关频率下获取的数据。 话虽如此、LM5022将能够达到数据表中标记的规格。
    • 在数据表中、最大占空比/最小关断时间的规格为~500kHz、但在您的应用中、您的工作电压接近90%的最大占空比限值。 在更高的开关频率下可能会出现这种情况、您将进入最短关断时间、因此也会使用较低的频率。

    遗憾的是、鉴于您当前的工作条件、该工具不允许修改频率范围。 如果您想这样做、则需要在工作台上进行测试。

    2) 2)我建议不要使用额定电流较低的二极管器件、因为您希望有一些裕度来防止因过流/过热而造成损坏、尤其是在高环境温度下。 我认为、查看热响应图对于选择组件非常有帮助、因为您希望不超过二极管的最高工作温度。   

    谢谢、

    Richard