This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:此器件是否有模型?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS62903, TPS629210-Q1, TPS562211, TPS562202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026311/tps62903-is-there-a-model-for-this-device

器件型号:TPS62903
主题中讨论的其他器件:PSpice for TITPS629210-Q1TPS562211TPS562202

您好!  

我尝试仿真 TPS62903、WEBENCH 或 PSPICE-FOR-TI 都没有可用的模型。 该系列中是否还有其他器件具有与模型相同的行为? 我知道该器件是新器件、是否有即将发布的模型?

谢谢!  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我建议使用 TPS629210-Q1、它具有类似的功能、但额定电流为1A 而不是3A。 该模型目前正在开发中、有望在不久的将来发布。

    谢谢、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的快速响应。 通过"类似功能"、您是否希望器件在直流调节和负载瞬态仿真中表现类似? 这些是我感兴趣的仿真。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了解决这一问题、我尝试仿真 TPS562211、我遇到了类似的问题、如果可能、还需要一个类似的器件来进行建模。 这也是一款没有发布模型的新器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这两种器件使用相同的 DCS-Control 拓扑。 电流限制和 Rdson 等存在细微差异(如数据表所示)、但基本控制环路应与 TPS6290x 相当。  

    目前、我认为这可能是发布 TPS6290x 模型之前的最佳选择。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    我想看一下 TPS562202、它不能使用软启动或模式选择、但我希望它的运行方式与 TPS562211类似。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的快速帮助!

    Jon