This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:电源问题

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026134/tps543820-power-problems

器件型号:TPS543820

我创建了一个从12V 生成3.3V 电压的电源、用于驱动某些 LED。 它们需要在满负载下具有更大的电流。 电源应能够在3.3V 时提供4A 的最大电流。 借助 Webench 设计器、我将一个电路与 TPS543820RPYR 放在一起。 我在测试设置中构建了电路。 这可在输出端提供所需的3.3V 电压。 但是,问题是我只能对进给施加最小的负载。 我构建的电路完全符合 WebBench 计算的结果。 建议的组件已永久存在。 此外、数据表中的布局也尽可能好。

该电路是一个灯、可通过 MOSFET 打开和关闭一系列 LED。 LED 将通过 PWM 进行调光。

符合 WebBench Designer 的组件:

-L1:MSS1048-472NLB

Cout:10uF

-Rfbt:56K

-rfbb:10K

CFF:24pF

- Cboot:100nF

-RPG:10K

-Rboot:0

Cbp5:4.7 μ F

RFsel:24.3k

- Rmode:60.4k

- Cin1、2:10uF

Cinx1、2:47nF

我为电路加载功率电阻器。 (0.88Ohm)->3.3V/0.88Ohm = 3.75A

不过、它会将电压和电路在输出端产生脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较小的负载下、电路工作正常。 负载为6.6Ohm 时、我得到的预期输出电流约为0.5A。 但是、在负载为4.4Ohm 时、似乎已达到限制。 电压开始轻微脉冲、线圈上的损耗变大、因此会强烈升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载有短路时、电路提供4.3A 的电流。 不过、仅在大约1V 的电压下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有可以共享的原理图和 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的电路原理图。

    这是 WebBench 电路

    e2e.ti.com/.../1602.WBDesign7.pdf

    数据表中的布局尽可能好。 PCB 采用 CNC 铣削和双层。

    12V 电压位于底部、通过过孔引导至顶部。 另外两个开路连接是使用小型电缆进行的。

    我希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不使用使能电阻器。 只是因为测试原因而感到失望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是它的外观:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载转换器和电压下降的症状意味着输入电压电源有噪声或超出热限制。  

    VIN 引脚、BP5、SW (2us 至5us/div)和 Vout 上的电压是否可以在没有负载和有负载的情况下捕获。  

    我可以看到对电路板的一些改进。  

    在蓝色框和反馈感应迹线附近添加 Coutx2。   webench 显示3x10uF  

    将 AGND 引脚5的绿线移至反馈电阻器接地端(蓝线)。

    将小型 CIN 陶瓷电容器移至更靠近器件的位置。  

    添加接线至输入电容器 PGND (红线)、以最大限度地减小 PGND 引脚之间的阻抗。  

    将导线添加到输入电容器 VIN (蓝线)、以最大程度地减小 VIN 引脚之间的阻抗  

    将 BP5电容器接地移至 PGND。   数据表显示 AGND,但电路板上的 AGND 很长,可能会。