This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:器件比较表澄清

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T, BQ24079, BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026651/bq24079t-device-comparison-table-clarification

器件型号:BQ24079T
主题中讨论的其他器件:BQ24075BQ24075TBQ24079

关于 BQ24075/79数据表、我请参阅数据表第5页第6节器件比较表中的 BQ24075T/79T 定义。  BQ24079T 系列可能会出现一些错误。  它是否应该模仿 BQ24079器件、而只是采用基于电压的 TS 方法?  Vovp 中有一个"v"、Vbat (reg)中有6.6V、可选函数中有一个"v"。  我假设 Vovp 应为6.6V、Vbat (reg)应为4.1V、可选功能应为 SYSOFF。  您能不能给出正确的建议?  如果不是、值"v"是什么?

Simially、我不确定我是否理解此表中这些器件的 Vout (reg)为5.5V。  我假设如果 Vin 大于5.5V、这将仅为5.5V。  如果 Vin 为5.0V、那么 BQ24075/79和75T/79T 的 Vout (reg)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您说的是真的。 VOVP 的值为6.6V、VBATREG 的值为4.1V、可选功能的 SYSOFF 的值为。 您可以 在此处找到更专用的 BQ24079T 数据表:  

    有关 VIN 为5.0V 时 VOUT (REG)的问题、输出将遵循输入电压、直到5.5V 输出调节标准正确。

    此致、

    Anthony Pham