This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:CEN 切换是否会复位预充电和快速充电计时器?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026532/bq24232-does-a-cen-toggle-resets-precharge-and-fast-charge-timers

器件型号:BQ24232

你(们)好。

我们的设计使用 了 BQ24232、但电池容量为~5Ah、我们仅使用0.5A 充电、因此从电量耗尽的电池充电需要超过10h。  

目前、我们在 PCB 上启用了计时器、这意味着快速充电会在~6h 后、电池充满之前终止。  

您能否确认切换芯片的 CEN 输入(即使其再次变为高电平然后变为低电平)应该复位计时器?  

设计中还有一个电量监测计(BQ27426YZFR)-因此、从安全角度来看、我们可以检查充电是否正常、电池充满时、我们将停止切换 CEN。  

感谢您的帮助、

Mickael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    您好、可以通过切换 CE 引脚来重置 BQ24232计时器。 如果您使用电量监测计监测电池、则还可以通过将 TMR 拉至 VSS 来禁用安全计时器(如果看起来更容易)。  

    此致、

    Anthony Pham