This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BAT-引脚和 PACK-引脚

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026302/bq34z100-bat--pin-and-pack--pin

器件型号:BQ34Z100

我将 PACK-引脚和 Bat -引脚连接到什么? 我有一个多节电池堆叠、并且只有两个输入(BAT+和 BAT-)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这两个节点仅由监测计感应电阻器隔开。 BAT-应直接连接到终端。 PACK-和 PACK+用于您的最终系统。 您可以参考 EVM 原理图。

    www.ti.com/.../sluu904

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、Bat-进入并通过感应电阻器、这就是它连接到 GND 的方式?  

    这还显示了直接连接到 GND (除非这只是屏蔽)的 BAT-、这是使它更加混乱的部分。  

    我猜、Bat-进入并通过感应电阻器、成为电路板 GND 或负载 GND、因此 Pack-=电路板 GND???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     EVM 用户指南2.2节 EVM 连接中的图 更清晰地说明了连接。 您可以将电池直接连接到 Bat-和 Bat+。  充电器和系统负载应跨 BAT+和 PACK–进行连接。  

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!