Thread 中讨论的其他器件: TL431

我在这里连接了一个电路、我在您的 UC3845数据表中找到了该电路。 我在没有任何改动的情况下也提到了这一点。 我已将 UC3845用于此电路。 我所需的输出为15V 和4A。 因此、我只更改了12.51k 的 Rfbu 值和2.5k 的 Rfbb 值。 根据数据表、我使用了前面提到的设计公式来计算这些电阻器值。 但有一点是、当我在硬件中运行该电路时、没有输出电压。 请告诉我如何继续。 这是非常紧急的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我在这里连接了一个电路、我在您的 UC3845数据表中找到了该电路。 我在没有任何改动的情况下也提到了这一点。 我已将 UC3845用于此电路。 我所需的输出为15V 和4A。 因此、我只更改了12.51k 的 Rfbu 值和2.5k 的 Rfbb 值。 根据数据表、我使用了前面提到的设计公式来计算这些电阻器值。 但有一点是、当我在硬件中运行该电路时、没有输出电压。 请告诉我如何继续。 这是非常紧急的。
Champak、
当您说"无输出电压"时、我假设您是指15V 转换器输出? PWM 控制器呢? 首先测量 UC3845的引脚电压、特别是 VCC、VREF、OUT。 VCC 是否正在尝试启动、但在达到 UVLO_OFF 之前自举绕组不会变为活动状态? 如何进行测试、其中移除 Rstart 和 Dbias 并将外部实验室电源直接应用于 VCC、这样我们就可以看到转换器尝试在不依赖于启动的情况下运行。 将内容分解为更小的块、并尽可能简单地运行每个部分。 首先不要使用交流电压、只需施加直流输入电压? 此外、移除 cramp 并替换为0Ω Ω 跳线、不需要 cramp、可能会导致斜率补偿问题。
如果您在调试过程中遇到波形或特定问题、我将为您提供帮助。
此致、
Steve M
Champak、
不安装 CSS 和 RSS 意味着您将不会软启动、但这对转换器不启动没有影响。 请遵循我之前给出的指导。 说"电源不工作、帮我解决问题"、不够详细。 我不在实验室中看到您看到的内容、因此您必须调试自己的设计。 我可以帮助解答有关 PWM 运行的具体问题。 您的问题越具体、我就越能提供帮助。 波形、测量结果、清晰的图表和有针对性的问题始终很有帮助。 您能否像我之前所描述的那样使用外部实验室偏置电源唤醒 PWM? 我将从那里开始。 您能否测量变压器一次侧的磁化电感、以及您对 CCM 或 DCM 运行模式的预期结果? 接下来、我将验证 反激式变压器的相位(点极性)、确保其结构符合您的预期。 最后要做的是确保您拥有满足设计要求的稳定控制环路、然后返回并重新访问 HV 启动、以便您可以移除 VCC 实验室偏置电源并使转换器实现自偏置。
此致、
Steve M
大家好、Stevan、
我现在已根据您的建议测试了此电路。 我已断开 Rstart 和 Dbias。 我已经通过8.8V 外部实验室偏置电源连接了 UC3845的 Vcc。 我在输出端子上连接了50欧姆电阻器。 现在、我得到的输出电压为14.1V。 但我的要求是15V 输出。 我将在这个我从测试中得到的回复中分享波形。 请向我建议我将要采取的后续步骤。

上面的波形是栅源极端子。

上面的电压是漏源电压波形

上述电压是变压器的初级侧电压
Champak、
恭喜、转换器现在正在切换。 下一步是缓冲/钳制在漏源波形上升沿可见的高频振铃、稳定电流环路、然后稳定电压环路。 检查您的反馈分压器、光电偏置和 COMP。 如需帮助、请下载 并试用 TI Power Stage Designer。 这款易于使用的仿真工具在 PC 上本地运行、并包含一个缓冲器设计工具和您可以使用的控制环路补偿工具。
Steve M
大家好、Stevan、
我将要问几个问题
缓冲电路的 Rsnub 和 Csnub 值是多少、这样可以最大限度地减少在漏源波形上升沿出现的高频振铃?
2.如何稳定电流环路? 我选择的元件值与 slus223f 数据表中给出的值相同。 为了稳定电流环路、我必须调整哪个元件?
3、 要稳定电压环路、我必须调整哪个元件?
4.您建议检查反馈分压器。 我已使用 slus223f 数据表中提供的公式选择 Rfbu 为12.51k、Rfbb 为2.5k、以获得15V 输出电压。 但是、当我在作为负载的输出端连接8欧姆电阻器时、电压会降低到9.5V。 为什么会发生这种情况?
我必须检查哪些内容是否存在光偏置和 COMP?
请回复。 我正在等待您的宝贵建议
Champak、
缓冲电路的 Rsnub 和 Csnub 值是多少、这样可以最大限度地减少在漏源波形上升沿出现的高频振铃?
[sm]: 您是否尝试使用我推荐的 TI 功率级设计器中的缓冲器设计工具? 最常见的情况是、必须在实际电路中的工作台上调整最佳 RC 值。 您正在尝试平衡提供足够的阻尼以将振铃调节到 RCD 钳位中 VDS 和 EMI 与功率耗散的可接受水平内。
2.如何稳定电流环路? 我选择的元件值与 slus223f 数据表中给出的值相同。 为了稳定电流环路、我必须调整哪个元件?
[sm]:电流环路只能在电压环路首次稳定时保持稳定。 在电压误差放大器反馈中添加一个主极点、这将强制电压环路稳定。 这只是暂时的、因为您的电压环路调节和小信号响应不会很好、但目标只是为了强制实现稳定性、以便您可以优化电流感应信号。 在保持电压环路稳定的同时、您可以检查 PWM 引脚上的电流感应信号-根据需要调整电流感应电阻器和 RC 滤波器、以确保实现平滑的线性斜坡。 整个线路/负载范围内的电流。
3、 要稳定电压环路、我必须调整哪个元件?
[sm]:电压环路组件设置控制环路的直流增益、交叉频率、增益和相位裕度。 一旦已知步骤2 (上述问题)中的电流感应信号正常、请返回并移除您添加到电压环路 的大电容器、现在我们可以将其稳定。 要调整的组件是原理图中所示的 Rcomp 和 Ccmop。 对于零点、这些在 TL431周围显示、对于极点、PWM pins1-2周围显示。
4.您建议检查反馈分压器。 我已使用 slus223f 数据表中提供的公式选择 Rfbu 为12.51k、Rfbb 为2.5k、以获得15V 输出电压。 但是、当我在作为负载的输出端连接8欧姆电阻器时、电压会降低到9.5V。 为什么会发生这种情况?
[sm]:反馈电阻器值适用于15V 输出、但您的调节无法正常工作。 我怀疑光耦合器的反馈不正确、因此我提到需要检查光耦合器偏置。 在 负载动态缓慢变化时测量反馈引脚电压。 我打赌您的光耦合器电流受限、并提供它可以提供的所有反馈、但环路无法响应。 这就像将油门 一直踩到地板上、汽车处于最大速度、但您需要它比最大速度更快 尝试减小光电 LED 电阻器-使用修整电位计并了解反馈的工作原理。
我必须检查哪些内容是否存在光偏置和 COMP?
您尝试在 Webench 中运行您的设计。 我相信您正在尝试针对通用交流输入和 Vout=15V、Iout=4A 进行设计。 此处 提供了 UC3845 Webench 设计和建议的元件值。 在 Webench 设计和 TI 功率级设计器与您正在测试的硬件之间、您应该拥有所需的一切
Steve M
Champak、
您的大多数问题都是基本的反激式电源设计问题、许多其他人已经提出了这些问题。 有关反激式设计、光耦合器/TL431反馈电路、电流感应等方面的大量优秀应用手册和设计资源
在 VREF 引脚上测得的4.93V 为低电平、但处于 UC3845的指定范围内。 当 VREF 的最大拉电流小于1mA 时、将给出熔断范围 请确保 VREF 没有过载:
Steve M