大家好、
EN 置1时、出现输出电压下降的现象。
当 EN 被置位时、输入电流似乎被切断。
这是正确的行为吗?
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
EN 置1时、出现输出电压下降的现象。
当 EN 被置位时、输入电流似乎被切断。
这是正确的行为吗?
此致。
Kengo。
您好 Kengo、
当您说输入电流被切断时、您意味着它被封住/保持在特定的值吗? 正确的行为是、如果输入电流大于设置的限值、器件将以 EN1和 EN2设置的最大值为输入电流提供容。 例如、如果施加的输入电流为600mA、则在1.5A 设置下会观察到最大电流、但在 USB 500设置下仅会观察到500mA。
此外、如果输出电流消耗对于提供的输入电流过高、输出将下降。 当从1.5A 限值切换到500mA 限值时、可能会发生这种情况。
此致、
Garrett