This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:EN1/EN2设置。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026180/bq24075-en1-en2-settings

器件型号:BQ24075

大家好、

EN 置1时、出现输出电压下降的现象。
当 EN 被置位时、输入电流似乎被切断。
这是正确的行为吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    您当前将 EN1和 EN2设置为什么?

    EN1/EN2是设置最大允许输入电流的输入引脚。 根据这两个引脚的配置方式、器件可能会进入待机模式、此时充电将停止(EN1 = EN2 = HI)、如果输入电流高于 EN1/EN2设置的最大值、则会进入输入动态电源管理模式(IN-DPM)。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的评论。

    EN 设置:
    1:H/L (USB 500)→L/H (1.5A)
    2:L/H (1.5A)H/L (USB 500)

    当 输入电流高于 EN1/EN2设定的最大值时、输入电流被切断。
     这是正确的行为吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    当您说输入电流被切断时、您意味着它被封住/保持在特定的值吗? 正确的行为是、如果输入电流大于设置的限值、器件将以 EN1和 EN2设置的最大值为输入电流提供容。 例如、如果施加的输入电流为600mA、则在1.5A 设置下会观察到最大电流、但在 USB 500设置下仅会观察到500mA。  

    此外、如果输出电流消耗对于提供的输入电流过高、输出将下降。 当从1.5A 限值切换到500mA 限值时、可能会发生这种情况。

    此致、

    Garrett