This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:在线电子经销商中没有 BQ25792IC

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, BQ24179, BQSTUDIO, EV2400, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025753/bq25792-unavailability-of-bq25792ic-in-online-electronics-distributors

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ24179BQSTUDIOEV2400BQ25790

尊敬的 TI 专家:

对于我的具有 I2C 通信的3节锂离子电池充电器应用,  以前一些 TI 专家向我推荐  了用于 3节锂离子  电池充电的 BQ25792 IC,我购买了 BQ25792EVM 的评估模块。 我几乎完成了使用电池仿真器和锂离子电池的评估模块测试。 目前、我将为充电器制作我们自己的 PCB、但目前在线电子产品分销商和 TI 库存中均未提供 BQ25792 IC。 因此、我的电池充电器 PCB 模块开发已停止。因此、请帮助我提供一些 BQ25792 IC 样片、以继续我目前的工作。

谢谢你

此致、

Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    遗憾的是、我们没有任何 IC。   请单击"可用时通知我"以注册接收通知。 一旦商品恢复库存、您将收到一封电子邮件通知。 TI 正在尽力补货、但我们没有预计的日期。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我之前根据您的建议选择了此 IC       ">e2e.ti.com/.../3695327

    我们将此 BQ25792IC 用于   数据集中器单元(DCU)的电池备份系统、适用于 高级仪表基础设施(AMI)应用。 今年、我们需要为公用事业完成10个 proto 模型。 我们随时准备通过 TI 股票或在线分销商购买此类产品。但在任何地方、我们都不提供此类产品。 因此、请帮助为我们当前的开发提供一些 BQ25792IC 样片。

    谢谢你

    此致、

    Muhammed Rafi C K   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    遗憾的是、我也没有任何 IC。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQ24179可用于电子分配器。  是否可以将 BQ25792IC 替换为  BQ24179。  除了引脚和封装之外、这两个 IC 的主要区别是什么。此外 、BQ24179还支持具有 EV2400的 BQSTUDIO 测试软件。

    谢谢你

    此致、

    Muhammed Rafi C K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    BQ24179采用芯片级封装、是 BQ25790的下旋。  它没有 OTG。 BQ25790_2 BQZ 适用于 BQ24179。

    此致、

    Jeff